Renesas Synergy™

FAQ 105225 : Zero-Lengthパケット送信方法を教えてください。

方法(1)
FIFOポートコントロールレジスタのBVALビット=1、BCLRビット=1書き込みによるZero-Lengthパケット送信が可能です。なお、書き込みの前には、FRDYビットによるFIFOポートの状態確認を行う必要があります。

方法(2)
"Zero-Length パケット付加モード"があり、最終送信データがMAXパケットサイズの時、自動的にZero-Lengthパケットを付加して送信することができます。
なお、方法(2)については、M66291,M66592,M66596が対象となります。

※デバイスにより、レジスタ(ビット)名が異なりますので、詳細は、各データシートを参照ください。

#対象デバイス:M66291,M66590,M66591,M66592,M66596

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
M66590
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください