Renesas Synergy™

FAQ 104826 : USB製品を開発する際にVendorIDとProductIDが必要と言われていますが、これらはどのようにすれば取得できますか?

お客様がUSB製品を開発される場合、最終製品として販売するお客様(メーカー)が、VendorIDを取得する必要があります。
ProductIDはお客様が製品(Product)に割り当てる事ができる番号です。

ベンダーID取得に関する詳細はUSBインプリメンターズフォーラム(USB-IF)の以下サイトを参照ください。

Getting a Vendor ID (http://www.usb.org/developers/vendor/)

 

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
M66590
USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください