Renesas Synergy™

FAQ 104812 : USBCVとは何ですか?

USBCVはUSB Command Verifierの略称でUSB協会提供のUSB通信のテストツールです。
ツール上の「Chapter9Test」を実行する事でエニュメレーションのテストを行う事ができます。
本ツールは以下のURLからダウンロードできます。

http://www.usb.org/developers/developers/tools/

コンプライアンステストに参加する時にもこのツールは使用しますが、参加しない場合でもこのツールを使用してテストされる事をお勧めします。

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
M66590
USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください