Renesas Synergy™

FAQ 1004221 : SP850 V3.00にはどの製品がパッケージされていますか?

Q : 質問

SP850 V3.00にはどの製品がパッケージされていますか?


A:回答

SP850 V3.00では、次の製品がパッケージされています。

製品名 バージョン
プロジェクト・マネージャ PM+ V5.00
Cコンパイラ・パッケージ CA850 V2.50
統合デバッガ ID850 V2.51
システム・シミュレータ SM850 V2.51
システム・パフォーマンス・アナライザ AZ850 V3.10
性能解析チューニング・ツール TW850 V1.00
V851 デバイス・ファイル DF703000 V1.01
V852 デバイス・ファイル DF703002 V1.00
V853 デバイス・ファイル DF703003 V1.01
V854 デバイス・ファイル DF703008 V1.00
V850/SA1 デバイス・ファイル DF703017 V1.03
V850/SB1、V850/SB2 デバイス・ファイル DF703037 V1.02
V850/SV1 デバイス・ファイル DF703040 V1.01
V850/SF1 デバイス・ファイル DF703079 V1.00
V850/SC1、V850/SC2、V850/SC3 デバイス・ファイル DF703089 V1.00
V850E/MS1 デバイス・ファイル DF703102 V1.02
V850E/MA1 デバイス・ファイル DF703107 V1.20
V850E/IA2 デバイス・ファイル DF703114 V1.00
V850E/IA1 デバイス・ファイル DF703116 V1.21
V850ES/KF1 デバイス・ファイル DF703210 V1.00
V850ES/KG1 デバイス・ファイル DF703214 V1.00
V850ES/KJ1 デバイス・ファイル DF703217 V1.00


また、Cコンパイラ・パッケージには、以下のものが同梱されています。

製品名 バージョン
スタック見積りツール STACK850 V1.00
クロス・リファレンス・ツール CXREF V1.21
メモリ・レイアウト視覚化ツール RAMMAP V1.21

 


SP850 V3.00 は、Windows上で動作します。


対応Windowsは、次のとおりです。

  • Windows98
  • WindowsMe
  • WindowsNT 4.0
  • Windows2000
  • WindowsXP

 

適用製品

V850用ソフトウェアパッケージ [SP850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください