Renesas Synergy™

FAQ 1009057 : デバイス・ファイルをインストールするには?

Q: 質問

デバイス・ファイルをインストールするには?


A: 回答

デバイス・ファイルは単独パッケージで提供されますが、従来のパッケージに含まれる“setup.exe”では、レジストリ登録を行いません。
PM+ V5.00など、32ビット用ツールでデバイス・ファイルを使用するには、 デバイス・ファイル・インストーラ(DFINST) でデバイス・ファイルをインストールしてください。

  1. コンパイラやデバッガなど、DFINSTを含むツール・パッケージをインストールします。
  2. DFINSTを起動します。
  3. [インストール...]ボタンを選択します。
  4. メッセージに従い、インストールします。
    この際、デバイス・ファイル・パッケージに含まれる“インストール情報ファイル” (通常、NECSETUP.INIファイル)を指定します。
    DFINSTは、指定されたファイルの内容にしたがって、インストールを行います。

 

適用製品

V850用ソフトウェアパッケージ [SP850]
78K0R用ソフトウェアパッケージ [SP78K0R]
78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0]
78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S]
PM+
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください