Renesas Synergy™

FAQ 1000520 : 外部バス・インターフェースの機能には、どのようなものがありますか?

V850ES/JJ3マイコンを例としますと、外部バス・インターフェースには、次のような機能があります。

  1. 最大16 Mバイト物理メモリ接続可能
  2. マルチプレクス・バス・モードとセパレート・バス・モードとI/F(インターフェース)選択可能
  3. 8ビット/16ビット・データ・バス幅切り替え可能
  4. プログラマブル・ウエイト機能と外部ウエイト機能
  5. プログラマブル・アドレス・ウエイト機能
  6. アイドル・ステート挿入機能

各機能については、リンク先の説明をご覧下さい。

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください