Renesas Synergy™

FAQ 1007314 : CPUをリセットしたとき、内蔵RAMのデータは保持されますか?

通常動作中のリセットでは RAMのデータの保持は保証しておりません。
リセットは通常の動作とは非同期でかかります。 従って、例えば RAMに書き込みを行っている最中にリセットがかかることも考えられます。
この場合には RAMへの書き込みが正常に行われない事が考えられます。 このため、通常動作中へのリセットがあった場合の RAMのデータは保証できません。
これはリセットのかかるタイミングの問題です。 RAMへの書き込みを行っていないときにリセットがかかる分には問題は発生しません。 しかし、たまたま RAMへの書き込みのところでリセットがかかるとリセット信号の幅が規定値以下だったり、 書き込み信号がオンの最中にアドレスが変動したりするため、書き込み中であったアドレスのデータはもちろん、 他のアドレスのデータにも書き込みが起こることがあり、RAMの内容は保証されなくなります。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください