Renesas Synergy™

FAQ 1006173 : 全損失(Pτ)とは?

常温(TA=25℃)で正常動作を保証しながら、ICが消費できる最大電力です。全損失は、チップのジャンクション温度の最大値(通常は保存温度Tstgの上限と同一)と、パッケージの熱抵抗で決まります。
動作周囲温度が高くなると、全損失が低下するので、PT-TA特性(ディレーティング・カーブ)を参考にしてご検討ください。

適用製品

オペアンプ
コンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください