Renesas Synergy™

FAQ 1006031 : 8pinSOPのuPA2756等のデータ・シートには、過渡熱抵抗のRth(ch-a)のみ記載されていますが、Rth(ch-c)のデータはありませんか?

チャネル・ケース間熱抵抗Rth(ch-c)は、放熱器に取り付けて使用する構造を有しているパッケージで規定しております。
uPA2756等の8pinSOPは、放熱器に取り付けて使用する構造ではございませんので、チャネル・ケース間熱抵抗Rth(ch-c)は規定しておりません。

適用製品

パワーMOSFET
一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください