「ドレイン-ソース間電圧VDSS」はOFF時(VGS=0V)の耐圧であって、ON時のドライブ電圧ではありません。
オン抵抗が小さいので、大電流が流れることになり、そのような高電圧でのドライブはできません。「ドレイン電流ID」が絶対最大定格を越える場合は、制限抵抗などが必要となります。
詳細は「パワーMOS FETの安全動作領域について」をご参照ください。
適用製品
高周波増幅用パワーMOSFET |
パワーMOSFET |
一般スイッチング用パワーMOSFET |
PC/バッテリ保護用パワーMOSFET |
車載用パワーMOSFET |
小信号スイッチング用MOSFET(uFET) |