Renesas Synergy™

FAQ 1006035 : パワーMOSFET のゲート保護は必要ですか?

FET のゲート-ソース間に内蔵されている保護ダイオードは、取り扱い時の静電破壊の保護のためです。
回路動作で定格電圧を越える恐れがある場合は、定電圧ダイオードなどでゲート保護をしてください。

 

 注意  RF/マイクロ波デバイスの場合、ゲート保護用ダイオードを付加すると、特性劣化を生じることが

      あります。

 

適用製品

高周波増幅用パワーMOSFET
パワーMOSFET
一般スイッチング用パワーMOSFET
PC/バッテリ保護用パワーMOSFET
車載用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください