Renesas Synergy™

FAQ 1006287 : トランジスタの特性として、コレクタ容量(Cob)やトランジション周波数(fᴛ)は、hFEランクと相関があるのでしょうか?

一般に、hFEとコレクタ容量(Cob)の相関はありません。
一方、トランジション周波数(fT)はhFEが下がれば電流利得が下がりますので、低くなります。

関連項目
トランジション周波数

 

適用製品

高周波増幅用小信号バイポーラ
一般増幅用小信号バイポーラ
バイポーラ 小信号トランジスタ
一般用バイポーラパワー
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください