Renesas Synergy™

FAQ 1006552 : 16ビット・タイマのPPG出力機能を利用してPWM出力を行いたいが、デューティの変更にはどうすればよいかわからない。

デューティ(アクティブ期間)を指定するためのコンペア・レジスタを書き換えるタイミングを現在の値より大きくするか/小さくするかで変更する必要があります。

詳細なプログラミングにつきましては16ビット・タイマのPPG出力を使ってPWM出力する[78K0,小ピン共通・プログラミング例]をご参照ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください