Renesas Synergy™

FAQ 1000559 : 最小命令実行時間の意味は、何ですか?

CPUの動作周波数だけでは、動作に最低いくつのクロックサイクルが必要か判らないので性能を比較できません。そこで、最小命令実行時間として、内部動作周波数の逆数のクロックサイクル数(整数)倍、すなわち1を内部動作周波数で割り、クロックサイクル数(整数倍)を掛けた時間単位の数値をその指標として使います。

ご参考

  • MIPSはmillion instruction par secondの略で、1秒間に何百万命令実行できるかを表しています。
    - 1÷1命令の平均実行時間(μ秒)
  • 1命令の平均命令実行時間
    1命令を実行するのにかかる平均時間
    - 1÷MIPS
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください