Renesas Synergy™

FAQ 1007800 : 赤外線リモコン通信に関係して、NEC方式のフォーマットとはどのようなものか?

NEC方式の赤外線リモコンのフォーマットは

・38KHzのキャリア周波数を用い
・9ms+4.5msのリーダ・コード
・16ビットのカスタム・コード
・8ビットのデータ・コードとその反転コード

を送信するものです。
詳細はリモコン用マイコンのデータ・シートを参照ください。

FAQの NECフォーマットの赤外線リモコン・フォーマット にも説明がございます。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください