Renesas Synergy™

FAQ 1007794 : NECフォーマットの赤外線リモコンを受信させる場合のサンプル・プログラムはあるか?

マイクロコンピュータのホームページの設計情報に uPD780078を用いたサンプル・プログラムがございます。 以下をご参照ください。
78K0シリーズ サンプル・プログラム

また、受信処理については FAQの NECフォーマットの赤外線リモコン・フォーマット もご参照ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください