Renesas Synergy™

FAQ 107319 : データシートの絶対最大定格に出力電流とVcc,GND電流の規定がありますが、これらの値は独立で考えていいのでしょうか?例えば、74HC04の出力電流は±25mA、Vcc,GND電流は±50mAとなっています。出力ピンは1Y-6Yまで6本あり、各25mA出力すると合計は150mAとなりますが、Vcc,GND電流の50mAの制約にかかり、そこまで流せないと考えるのでしょうか。

出力電流と、Vcc,GND電流の最大定格値に関してですが、独立はしておりません。質問の例の考えにもありますように1出力ピン当たり±25mA確かに流せますが、6本の出力電流の合計値はVcc,GND電流の値(±50mA)の範囲内でなければいけません。

キーワード:絶対最大定格、出力電流

 

適用製品

汎用ロジック

 

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください