FAQ 107298 : HD74LV-Aシリーズ,は電源投入前に信号を入力しても問題無いとのことですが、その場合、入力、出力側共、振る舞いはハイインピーダンスと思ってよいでしょうか?オープンドレイン品(LV07A等)、通常ゲート品(LV04A等)について回答をお願い致します。

HD74LV-Aシリーズの電源OFF時の入出力ピンの特性ですが、一部の製品を除き、正電圧の印加に対し、ハイインピーダンス特性になります。(一部の製品とは、アナログスイッチ系(LV4051A,LV4053A,LV4066A)のスイッチ入出力ピンとアンバッファインバータ(LVU04A)の出力ピンです。)本問い合わせ例のHD74LV04A(通常ゲート品)及びHD74LV07A(オープンドレイン品)につきましては、電源オフ時に正電圧の印加に対し、入出力共ハイインピーダンスになります。

キーワード:電源投入、入出力、過渡状態

 

適用製品

HD74LV-Aシリーズ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください