Renesas Synergy™

FAQ 107282 : HD74AC74を周波数fで動作させた場合の消費電流のどのように求めればよいですか。

動作時の消費電流(I)ですが、以下の計算式で導けます。

 I=Vcc*(CL+Cpd)*f

CL:出力の負荷容量(F)、f:動作周波数(Hz)

   Cpd:ICの等価負荷容量(F)(HD74AC74は1回路当り35pF)

ですので、上記の式にご使用の条件を当てはめていただければ、計算が可能です。
なお、Cpdに関しましては、HD74LV-A,RD74LVC-B,HD74AC、ユニロジックにつきましてはデータシート内に記載されています。

キーワード:動作周波数、消費電流

 

適用製品

HD74AC74
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください