Renesas Synergy™

FAQ 107273 : ロジック製品の未使用端子の処理はどのようにしたらよいですか。

原則として入力端子であれば"L"又は"H"にプルアップ、プルダウン抵抗を介して接続してください。
双方向トランシーバ製品の(245等)入出力端子も入力端子同様"L"又は"H"にプルアップ、プルダウン抵抗を介して接続してください。その場合、信号の衝突を避けるため、A側、B側とも同電位(AがGNDならBもGND、AがVccならBもVcc)に接続をお願いします。
出力端子に関してはオープンにして下さい。(123A等のマルチバイブレータのRext/Cext端子は出力端子と同様にオープンにして、外付け部品を接続しないようにしてください。

キーワード:共通、空き入力

 

適用製品

汎用ロジック
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください