Renesas Synergy™

FAQ 1011097 : RL78コンパイラ(CA78K0R)を使用していますが、データフラッシュに初期値を配置するにはどのようにすればよいですか?

回答

データフラッシュ領域のアドレスにメモリ領域を作成し、そこにセクションを配置することで実現できます。
詳細は、こちらから以下の資料を参照して下さい。

  • RL78ファミリ用CコンパイラCA78K0R データフラッシュへの定数の配置方法

適用製品

RL78, 78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください