Renesas Synergy™

FAQ 106244 : 標準ライブラリ関数のスタック使用量の確認方法を教えてください。

Q: 質問

標準ライブラリ関数のスタック使用量の確認方法を教えてください。


A: 回答

標準ライブラリ関数のスタックの使用量はcallwalkerを用いることで確認いただけます。
callwalkerについては、アプリケーションノート「コンパイラパッケージ アプリケーションノート Call Walker」(RJJ06J0073-0100)をご参照ください。

アプリケーションノートはコンパイラパッケージ製品のページの"ドキュメント"タブより、"ドキュメントタイプ"の"アプリケーションノート"にチェックを入れ、検索を押すと表示されます。

 

適用製品

M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA]
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください