Renesas Synergy™

FAQ 105891 : TM上からBuild or Rebuildを実行すると ******** Executing... C:mtoolinMAKE.EXE: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr= 0x4164e7) ******** Finish... と、なり make.exeが動作せず、Build or Rebuildできません。

 

Q: 質問

TM上からBuild or Rebuildを実行すると ******** Executing... C:mtoolinMAKE.EXE: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr= 0x4164e7) ******** Finish... と、なり make.exeが動作せず、Build or Rebuildできません。


A: 回答

お使いのパソコンに 「Cygwin32」 がインストールされている場合、現象が発生します。
autoexec.bat等にCygwin用のパスが設定されていると思いますので、TMをお使いの間は、このパス設定をはずしていただきますようお願いいたします。

本件は、TM V.2.01(1999年7月16日バージョンアップ) 以降では改修されております。TM V.2.01以降をお使いいただきますようお願いいたします。
TMの最新版は、 ダウンロードサイト から入手いただけます。

 

適用製品

統合開発環境 TM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください