Renesas Synergy™

FAQ 1000602 : High-performance Embedded WorkshopでMakeファイルの生成を実行してもmakeファイルが生成されず、Makeファイル生成プログラムが終了しない。

回答

カスタムビルドフェーズに登録しているコマンドのディレクトリ名と初期ディレクトリ名の差分が、カスタムビルドフェーズ名に含まれている場合に、上記の現象が発生します。

発生例)  
カスタムビルドフェーズ名: RenRenesas
コマンド: $(PROJDIR)\_Sample\Renesas\test.bat
初期ディレクトリ: $(PROJDIR)\_Sample
コマンドと初期ディレクトリの  
ディレクトリ名差分: Renesas

 

コマンドのディレクトリ名"$(PROJDIR)\_Sample\Renesas"と初期ディレクトリ名"$(PROJDIR)\_Sample"の差分"Renesas"がカスタムビルドフェーズ名"RenRenesas"に含まれている。

カスタムビルドフェーズ名を上記に該当しない名前に変更してください。
例)
RenRenesas → RenTest

ただし、カスタムビルドフェーズ名は登録後に変更ができないため再登録してください。

なお、High-performance Embedded Workshop V.4.09.01 で本問題を改修しています。V.4.09.01を使用してください。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-CC32R]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ
M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA]
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740]
740ファミリ用アセンブラパッケージ [M3T-SRA74]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください