Renesas Synergy™

FAQ 106087 : 正確なA/D変換を実現するためのハードウェア上の注意点はあるか?

A/D変換を行うためには、内部コンデンサを充分に充電する必要がありますが、A/D変換対象のインピーダンスが高いと充放電に時間がかかり、正確な変換値が得られません。正しいA/D変換を行うためには、アナログ入力端子に接続する信号源のインピーダンスを充分に低くしてください(計算方法はハードウェアマニュアルを参照してください)。また、A/D変換時に発生する入力電流の影響を抑えるためアナログ入力端子にコンデンサを付加してください。

R8C/25グループの例

[M16Cファミリ製品については こちらをご参照ください。]

 

 適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/38A
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください