Renesas Synergy™

FAQ 1006308 : スイッチング・レギュレータで、AC-DCコンバータをどのように構成するのですか。

パワーMOS FETをスイッチング制御して、できたパルスをトランスで変圧し、平滑回路で安定電圧を得ます。

 

適用製品

Power Management Linear
PFC電源用IC
絶縁型SW電源用IC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください