Renesas Synergy™

FAQ 1006328 : シャントレギュレータuPC1093には -1、-2 などの製品があるようですがどのような製品でしょうか?

一般品から Vref を選別した特殊規格の製品です。
現状では Vref が下の通りとなっています。
特殊規格の内容は変更される事がありますので、詳しくは納入仕様書でご確認ください。

Vref (単位:V)

 

適用製品

シャントレギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください