Renesas Synergy™

FAQ 1006304 : シャント・レギュレータはどのように使うのですか。

シャント・レギュレータは負荷に対して並列に接続します。このため、電流は分流(shunt)となります。
出力電流や入力電圧の変動をオペアンプで検出して、負荷と並列の可変抵抗を制御することで、出力電圧を一定に保ちます。

 

適用製品

Power Management Linear
シャントレギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください