Renesas Synergy™

FAQ 1006294 : シリーズ・レギュレータとシャント・レギュレータとの大きな違いは?

電圧制御に向け負荷に対する接続方法が大きく異なります。
シリーズ・レギュレータは負荷に対し直列(シリーズ)に接続することでレギュレータ出力電圧の安定を図ります。しかし、シャント・レギュレータは負荷に対し並列に接続することで出力電圧の安定を図ります。

 

適用製品

Power Management Linear
シャントレギュレータ
三端子レギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください