Renesas Synergy™

FAQ 1010748 : RL78/G10は他のRL78ファミリーとピン数以外でどのような点が異なりますか。プログラムを移植する場合の注意点は?

基本的に,RL78/G10は16bitではなく8bitのMCUです。命令セットはレジスタバンクの選択命令がなくなったRL78ファミリーのサブセットの命令セットをもっていますので,他のRL78/G1xからの継承性は高いと考えられますが,下記の点にはご注意ください。

8bitのMCUであることから,内蔵周辺機能の制御は全て8bitのSFRで行う必要があります。このため,SFRの名称が変わったり,同じ名前でも機能が変わっている場合があります。
また,汎用レジスタのように16bitのデータは1回の転送では扱えないために8bitでの2回の転送となるので,命令実行クロック数が+1されてしまいます。
主な違いについては「RL78/G12とRL78/G10の違いについて」を参照ください。

適用製品

RL78/G10
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください