Renesas Synergy™

FAQ 1009055 : デバイス・ファイル・インストーラ とは何ですか?

Q: 質問

デバイス・ファイル・インストーラ とは何ですか?


A: 回答

デバイス・ファイル・インストーラ“DFINST”は、 PM+に添付されるユーティリティです。
DFINSTは、旧版からのデバイス・ファイル情報の移行と、デバイス・ファイルの登録、登録解除に使用します。

button5.gif DFINSTは、PM+のインストール時に自動的に起動されます。
旧版で使用していた“NECDEV.INI”に登録されているデバイス・ファイルの内容を レジストリに登録し、PM+でそのまま使用できるようにします。

button5.gif DFINSTは、PM+と同じフォルダにアイコン登録されています。
DFINSTを単独で起動し、次の処理を行うこともできます。

  • NECDEV.INIのデバイス・ファイル情報をレジストリに移行
  • ディスク上にすでに存在するデバイス・ファイルをレジストリに登録
  • デバイス・ファイルの登録解除と削除
  • デバイス・ファイル・パッケージの旧版の提供媒体 (レジストリ登録しないもの)からのインストールとレジストリ登録

 

適用製品

V850用ソフトウェアパッケージ [SP850]
78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0]
78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S]
78K4用ソフトウェアパッケージ [SP78K4]
PM+
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください