Renesas Synergy™

FAQ 1009077 : スタック使用量は調べられますか?

Q: 質問

スタック使用量は調べられますか?


A: 回答

スタック見積もりツール(stack850)で調べることが可能です。

[ツール]メニュー→[stack850]の選択により、スタック見積もりツールが実行され、 Cソース中で静的解析可能な最大スタック量を出力します。

chuui.gif
スタック見積もりツールはCソースがあるものしか適用できません。
その場合に、アセンブラソースを出力する必要があります。

 

適用製品

PM+
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください