Renesas Synergy™

FAQ 1008091 : スタート・アップ・モジュールでは何をすればよいですか?

回答

スタート・アップ・モジュールとは、組み込みシステムにおいて、 電源が入れられてからmain関数が呼ばれるまでの間に必要な処理のことをいいます。


start.gif


通常、次のような処理を行います。

 

  • コンパイルに使用されるレジスタの値の設定
    • テキスト・ポインタ(tp)
    • グローバル・ポインタ(gp)
    • スタック・ポインタ(sp)
    • エレメント・ポインタ(ep)
  • 初期値なしデータ領域のゼロ・クリア
  • 周辺機器の初期化
  • main関数への引き数引き渡し

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください