Renesas Synergy™

FAQ 1000581 : V850ES/JJ3のユーザーズ・マニュアルにおける製品一覧に記載されている用語について説明して下さい。

それぞれの用語について、緑字の各質問事項のリンクをクリックしますと解説のページにアクセスできます。

 

                                       リンクをクリックすると解説ページ行きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000581_2_1.png

1000581_2_2.png

1000581_2_3.png

1000581_2_4.png

 

 注 (  )内はSTOPモード解除可能な外部割り込みの本数です。

 

 

 

 

1000581_2_12.png

1000581_2_13.png

1000581_2_14.png

 

 

1000581_2_5.png1000581_2_6.png1000581_2_7.png1000581_2_8.png1000581_2_9.png1000581_2_10.png1000581_2_11.png

1000581_2_16.png

1000581_2_17.png

1000581_2_18.png

1000581_2_19.png

1000581_2_20.png

適用製品

V850ES/Jx3
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください