Renesas Synergy™

FAQ 1000518 : V850マイコンの外部バス・インターフェースとは、何ですか?

V850ES/JJ3などのマイコンは、外部にROM,、RAMなどのメモリやI/Oなどを接続するための外部バス・インタフェース機能を内蔵しています。外部バス・インターフェース機能は、外部デバイスとの接続のために、アドレス/データ、リード/ライト・ストローブ、ウエイトなどの制御を行います。外部バス・インターフェースの概要は、「バス接続と1対1接続」をご覧ください。

関連リンク

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください