Renesas Synergy™

FAQ 1000528 : マルチプレクス・バス・モードとセパレート・バス・モードの動作の違いは?

マルチプレクス・バス・モードとセパレート・バス・モードの動作の違いについて比較します。

注意:マルチプレクス・バスの場合,マルチプレクスを使わない方法と比べてバス・サイクル速度が1/3低下します。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください