Renesas Synergy™

FAQ 1005982 : オペアンプの消費電力は、どのように決まるのですか?

オペアンプ自身の回路電流と出力の負荷電流から計算します。
出力電流が流れ出しと流れ込みの場合で、それぞれ次のようになります。

(1) 出力電流が流れ出しの場合





たとえば、上の図の場合は次のとおりです。

(1) オペアンプ自身の回路電流による電力消費
ICC×(V-V-)=1(mA)×30(V)=30(mW)

(2) 出力負荷電流による電力消費
IO×(V-VO)=10(mA)×10(V)=100(mW)

(1)+(2)=130(mW)

(2) 出力電流が流れ込みの場合

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください