Renesas Synergy™

FAQ 1006100 : オペアンプ/コンパレータの定格電源電圧(V⁺-V⁻)とは?

V端子とV-端子の間に印加できる電源電圧の最大値です。たとえば、定格電源電圧が最大36Vの場合、次の電圧まで印加できます。
2電源で使用時:±18V(非対称でもよい)
単電源で使用時:+36V



オペアンプにはGND端子がないので、この場合は、2電源/単電源いずれでも、VとV-の端子間の電圧は36Vです。ただし、電源の逆接続は、破壊を起こす可能性があります。

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください