Renesas Synergy™

FAQ 1006182 : 熱抵抗とは?

熱の伝わりにくさのことで、単位電力あたりの、パッケージの上昇温度で表します。
特に規定のない場合、チップのジャンクション(PN接合部)温度(Tj)は保存温度の最大値です(オペアンプやコンパレータでは125℃)。
ジャンクションからパッケージ周囲までの熱抵抗Rth(j-A)は、データ・シートの絶対最大定格の値から、次の例のように求められます。



なお、熱伝導を電気の等価回路に置き換えると、次の図のようになります。

適用製品

オペアンプ
コンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください