Renesas Synergy™

FAQ 1009998 : Vɢss=+/-20VのパワーMOSFETの場合の静電破壊保護の外付け定電圧ダイオードの使用例がありましたら教えてください。

一般的な応用事例を下図に示します。
VGSS=+/-20VのパワーMOSFETの場合、絶対最大定格VGSSは20Vですので、ゲート保護用定電圧ダイオードはVGSが最大16V(絶対最大定格の80%を想定、推奨は10V程度)以下となるよう選定してください。

適用製品

パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください