Renesas Synergy™

FAQ 1006054 : パワーMOSFETでソース-ドレイン間に逆方向の電流をながしても、同じスイッチング特性になりますか。

いいえ、FETにはソース-ドレイン間にボディ・ダイオードを内蔵しているため、逆方向ではダイオードの順方向となります。そのため、オン抵抗が大きい領域ではダイオードに電流が流れて、スイッチング動作ができません。

適用製品

パワーMOSFET
一般スイッチング用パワーMOSFET
車載用パワーMOSFET
小信号スイッチング用MOSFET(uFET)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください