Renesas Synergy™

FAQ 1006119 : パワーMOSFETのVᴅssやVɢssの定義を教えてください。

VDSSはドレイン・ソース間に加えることができる最大電圧値で、ゲート・ソース間はショート状態です。



VGSSはゲート・ソース間に加えることができる最大電圧値で、ドレイン・ソース間はショート状態です。



略号の見方はこちら(絶対最大定格略号の見方)をご参照ください。

適用製品

高周波増幅用パワーMOSFET
パワーMOSFET
一般スイッチング用パワーMOSFET
PC/バッテリ保護用パワーMOSFET
車載用パワーMOSFET
小信号スイッチング用MOSFET(uFET)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください