Renesas Synergy™

FAQ 1006051 : パワーMOSFETがオン(D-S間オン)する電圧は、ゲート・カットオフ電圧(Vɢs(ᴏff))とイコールと考えていいのでしょうか?

ゲート・カットオフ電圧は、下記特性表にもあるような条件をオフと定め、その時点のゲート・ソース間電圧です(IDが条件値より少なくなるVGSではオフ)。



一方、オン電圧は、お客様がどの程度のドレイン電流(ID)をオンとするかによって、伝達特性(グラフ参照)で決まるゲート・ソース間電圧です(IDが設定値より多くなるVGSではオン)。



オン電圧の条件として、システムで必要なドレイン電流が、ゲート・カットオフ電圧の条件と一致すれば、両者は同じ電圧です。通常は一致しない(オン状態は大電流)ので違う値になります。

 

適用製品

パワーMOSFET
一般スイッチング用パワーMOSFET
車載用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください