FAQ 107111 : データシートのデータホールドタイム(tHD:DAT)の注記に以下の文面が記してあります。300nsのホールド時間とありますが、ハード的に設ける必要があるということでしょうか?

【データシートの記述】
注1.送信装置はSCLの立ち下がり端の未定義領域を埋めるために(SCL信号のVIH min.での)SDA信号用に最低300nsのホールド時間を内部的に提供する必要があります

 

上記データシートの記述は、データ通信を確実にするために、MCUなどの送信側で、SCLの立下り端から最低300nsの間、SDA信号をホールド(レベルを維持)して下さいという意味です。

 

適用製品

汎用ロジック
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください