Renesas Synergy™

FAQ 1000040 : 対応するMCUファイルがシミュレータに添付されていません。どう対処すればよいですか?

Q: 質問

新しいマイコン用のプログラムをデバッグしようとしていますが、 対応するMCUファイルがシミュレータに添付されていません。どう対処すればよいですか?


A: 回答

MCUファイルがシミュレータに添付されていない場合は、 お客様自身でMCUファイルを作成してください。

MCUファイルの作成方法は、シミュレータのヘルプ、または、 ユーザーズマニュアルの「MCUファイルの作成」ページを参照してください。

M16C R8Cシミュレータデバッガで指定するR8C/5x用のMCUファイルに関しましては、以下からダウンロードしてご使用いただけます。

ダウンロード McuFiles.zip

以下のファイルが格納されていますので、CPUクロックに合わせてご使用ください。

ファイル名  
・ R8C5x.mcu CPUクロック ≦ 20MHzの場合
・ R8C5x_highspeed.mcu CPUクロック > 20MHzの場合

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
M32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
R32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください