Renesas Synergy™

FAQ 107125 : D/Aコンバータで乗算型DACとは何ですか? どのような利点がありますか?

(1)乗算型DACはアナログ入力VINを持ち、VDArefを基準に下の式のようにアナログ電圧を出力するタイプのDACです。

VOUT = (VIN - VDAref) x n / 256 + VDAref (M62363, M62364の場合)

VOUT = (VIN - VDAref) x n / 1280 + VDAref (M62362の場合)

(2)乗算型DACには次のような特徴があります。

・VIN電圧は0V~VDDの範囲で入力でき、VDArefより低くすることも可能です。

・これにより、擬似4象限動作が可能です。 FAQ 107126を参照してください。

(3)M62363を用いた擬似4象限動作の回路例を下図に示します。

 

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください