Renesas Synergy™

FAQ 1006437 : サイリスタ/トライアックのマーキングを教えてください。

サイリスタ/トライアックのマーキングは以下のようになります。

(1)TO-92外形


(2)SOT-89(パワーミニモールド)


(3)MP-3,MP-3Z


(4)TO-202AA(MP-7)



(5)TO-220AB(MP-25)



(6)TO-220類似(MP-45)


適用製品

トライアック
サイリスタ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください