Renesas Synergy™

FAQ 1005784 : 販社から保守品と言われた製品があるのですが、生産中止したということですか。

いいえ、保守品は、お客様のセットの保守のためのスペア・パーツの位置づけで、それに必要とされる数量だけ生産するものです。
通常、量産化したあと、次のような生産状況に遷移します(製品個々には、販社にご確認ください)。


「保守予告」になると、継続使用されているお客様には、販社から保守・廃止予定の通知をお届けします。
「保守化」の段階で最終所要を販社にご提示いただき、その分だけ生産して終了となります。
最終所要の対応窓口は販社となっています。供給については、販社の裁量となりますので、購入先にご相談ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください