Renesas Synergy™

FAQ 1000100 : ROM書き込み確認書とマーク指定書の書き方を教えてください。

下記の記入例をご参照ください。
マスク化確認書/ROM書き込み確認書の記載方法・記入例
マーク指定書の記入例( 貴社パーツナンバー+ルネサス品名記入例 )

 

適用製品

マスクファイル変換ユーティリティ(MM)
4500シリーズ ROM発注
720シリーズ ROM発注
38000シリーズ ROM発注
740/7450/7470シリーズ ROM発注
7600シリーズ ROM発注
7200シリーズ ROM発注
7770シリーズ ROM発注
M16Cファミリ (M32C/M16C) ROM発注
R8Cファミリ ROM書き込み出荷
QzROM書き込み出荷
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください