Renesas Synergy™

FAQ 107404 : USBインタフェースを使用して、ホストとエミュレータの通信ができません。

Q: 質問

USBインタフェースを使用して、ホストとエミュレータの通信ができません。


A: 回答

USBドライバが正しくインストールされていない可能性があります。
以下の手順で、USBドライバのインストール状態を確認してください。

  1. エミュレータをホストマシンに接続し、エミュレータに電源を投入する。
  2. Windowsのデバイスマネージャでデバイスリストを表示する。
  3. ルネサス製USBドライバのプロパティを開き、全般タブを開く。
    「デバイスの状態」欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていれば、USBドライバが正しくインストールされています。
    そうでない場合、USBドライバが正しくインストールされていない可能性があります。
    下記手順で、USBドライバをインストールしてください。
    1. 以下のページより、USBドライバ用インストールデータをホストマシンにダウンロードする。
      Renesas E-Series USBドライバ V.1.02 Release 00
      :USBドライバ用インストールデータのサポートOSは、ご使用のエミュレータ製品のサポートOSと同じです。
    2. E1USBDRIVER.exeを実行する。

 

適用製品

E200F
E10A-USB
E7
E8
E10T-USB
E100
E30A
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください